This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:电压在无输入的情况下出现

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703102/lmz14201h-voltage-shows-up-without-input

器件型号:LMZ14201H

你(们)好  

该电源模块的输出电压为5V。 该5V 输出与 USB 电源并行、无需为整个电路板供电即可进行设施调试。

问题是:当输入不能通电时、如果此电源模块的输出为5V、是否安全?

谢谢

Shusun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shusun、

    输出电压可能会通过电感器和高侧 FET 体二极管将电流驱动回 VIN、并损坏高侧 FET。 当输入电压不能通电时、您也许可以在 VOUT 和 VIN 之间放置一个肖特基二极管来绕过稳压器。

    此致、
    Jimmy