This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:如何在轮询停止后从 BQ GUI 下载图形?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702089/bq76pl455evm-how-to-download-the-graphs-from-bq-gui-after-the-poll-has-stopped

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

此时、连接 EM1402对我意味着使用 FTDI 线缆"连接"主机。 然后、通过端口将12V 铅酸电池连接到顶部的 EM1402 EVM。 然后、16个8650电池相互连接(正到负)。 最后、这16节电池通过白色端口连接到 EM1402 EVM。

(开关也会翻转为单个)

最后、BQ GUI 打开、电池开始以伏为单位变化。

轮询停止后如何从 BQ GUI 下载图形?

还有 BQ 芯片平衡吗? 被动平衡? 还是主动平衡?

如果不是主动平衡、我应该如何处理主动平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elda:

    s 根据 bqStudio GUI、最快的方法是执行屏幕快照或将数据记录保存为.CSV 以进行后处理。 根据所需的分辨率和扫描,用户可以选择时间片  。

    (2)请使用 SNOU143用户指南作为参考指南。 EM1402 EVM 是有源平衡芯片组的评估板。

    TXS