This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:以75W 的输出功率驱动 LED 芯片

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674677/tps92691-driving-led-chip-with-75w-of-output-power

器件型号:TPS92691

大家好、

我有一个正向电压为34V-ish 的 LED 芯片、我希望以大约1.5A-2A 的电流驱动它。

输入将是12V-18V 电池、因此我希望升压拓扑中具有此功能。 所有 EVM 和参考设计似乎只能提供大约~25W-35W 的功率。 根据我的理解、只要我适当地将二极管、FET、L 和 C 放在一起、我就不应该对此有任何问题、对吧? 只是想确保我没有遗漏任何可能禁止此用例的详细信息。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    你是对的。 只要您正确选择组件、您就可以实现更高的功率。 无源器件非常简单、主要的是选择一个 FET、该 FET 具有足够低的 RDS (on)(出于散热原因)和足够低的栅极电荷(不会限制 VCC 电流)(IVCC = Qg*FSW)。 我已经看到高达大约150W 的设计、因此可以完成。 如果您有任何疑问、请随时告知我。

    此致、

    克林特