This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000H:在输入和输出之间放置一个齐纳二极管

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78000H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703044/ptn78000h-placing-a-zener-diode-between-the-input-and-output

器件型号:PTN78000H

我使用 PTN78000H 将28VDC 转换为20VDC。 为了保护28至20 VDC 电源轨之间的多个 MOSFET、我计划在 PTN78000H 的输入和输出之间放置一个15VDC 齐纳二极管。 当 28VDC 施加到输入时、这将上拉 PTN78000H 的输出。 上拉 PTN78000H 的输出是否会损坏转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve:

     在 Vin 和 Vout 之间放置15V 齐纳二极管 可能会过流、齐纳二极管会对其施加应力、 并且会在 PTN78000H Vin 和 Vout 之间短路  

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在输入电压上使用33uF 电容器对此进行了仿真。 齐纳二极管允许电流在启动期间从 Vout 流至 Vin、从而为电容器充电并升高 Vout 的电压。 齐纳二极管的额定功率为耗散的功率。 我担心的是、在启动期间以这种方式升高 PTN78000H 的输出电压会降低 PTN78000H 的性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve:

    让我们脱机。 我的直接电子邮件是 tguerin@ti.com

    谢谢

    Tom