This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:过流时的行为

Guru**** 2927680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673991/tps7a66-q1-behavior-at-over-current

器件型号:TPS7A66-Q1

你(们)好

我对过流和短路状态下的行为有疑问。 该器件如何在 OC 和 SC 上运行?

(例如闭锁类型或跌落类型?)  

数据表中没有关于这些情况的信息。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    数据表第7.4节的表1显示、在过流情况下、输出不是"禁用"、而是处于"电流限制运行"状态。 这意味着为了限制输出电流、芯片可以显示输出电压下降。 在第6.5节中、您将找到指定的"输出电流限制"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速回复。
    "限流运行"是指电流下降类型过流保护。 是这样吗?

    短路保护行为如何? 此行为是否与过流相同?
    如果是这样、此器件会限制短路电流(最大500mA)、直到热关断为止。 我的理解是否正确?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    限制稳压器的输出电流非常简单。 但处理过热情况并不简单、因为内部电路当时开始不正确工作。 因此、最好在芯片温度过高时禁用内部电路。 但在过流情况下、无需禁用稳压器。

    在过流情况下、输出电压会下降、以减小输出电流。 在过流情况下、输出电压不需要降至0V。 但您将不再具有标称输出电压。 另一方面、在短路情况下、外部电路将输出拉至 GND。

    如果过流情况或短路情况持续时间更长、则芯片温度最终会变得如此之高、从而激活过热禁用功能。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    Kai 正确。 在过流情况下、LDO 从提供恒定电压变为提供恒定电流。 如果所需的输出电流过高,LDO 的输出电压将由(电流限制)*(负载电阻)决定。

    如果输出短接至 GND、由于稳压器上的功率耗散增加、LDO 更有可能进入热关断状态。 一旦温度达到高电平、LDO 将关闭、直至其冷却、如果 LDO 仍然短路、LDO 将继续循环进入和退出热关断状态、直到故障条件清除。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San 和 Mark-San、

    感谢您提供信息。
    我了解到、该器件会继续限制电流、直到触发热关断。

    此致、
    本志本