This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:TPS68470需要 HDI 板? 使用 S_VSYNC 的优势是什么

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703070/tps68470-tps68470-required-hdi-board-what-is-the-advantage-for-using-s_vsync

器件型号:TPS68470

您好!

客户提出以下问题:

  1. 我们是否可以在非 HDI 板中使用 TPS68470? 有影响吗?
  2. 如果我们使用 v-sync 功能、MIPI 摄像头有什么优势?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    如果使用 TPS68470的所有功能、则可能无法将其路由到非 HDI 板中。 但是、如果某些函数未使用并保持悬空、则可以在非 HDI 板上进行路由。

    对于您的摄像头问题、您可能希望让客户向英特尔询问 MIPI 接口与 VSYNC 的优势。

    此致、
    Karl