This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索12Vin 至8.1Vout、电流输出72A 的降压解决方案。

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683847/search-buck-solution-for-12vin-to-8-1vout-current-output-72a

主题中讨论的其他器件:PMP10979

您好!

有人可以帮助 我推荐解决方案吗?  

输入电压:12V,  

输出电压:8.1V

输出电流:72A

客户选择的优先级:

成本

2.易于设计

此致

Mark Chen

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、感谢您关注 TI 设计。 请尝试使用 PMP10979。 您需要对输出电压进行一些调整、以使输出电压降至8V、但您在初始查询中指定的输入电压和输出电流应符合您的需求。


    此致、
    John Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、
    我将进行检查。


    此致、
    Mark Chen