This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压稳压器、工作电流(&L);200uA

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673482/buck-boost-regulator-active-current-200ua

我需要降压/升压稳压器。

我需要稳压器在运行/切换时使用的电流不超过200uA。  

  • 2.5V 至5.5V 输入、3.8V 输出、2A 最大输出
  • 2.5V 至5.5V 输入、3.8V 输出、1A 最大输出

 如果很难找到、我可以尝试在2A 或1A 时仅使用2.0至3.5V 输入和3.8V 输出的升压

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我们没有在切换期间消耗200uA 电流的降压/升压转换器
    您能不能更精确"运行/开关时、我需要稳压器的电流不超过200uA。 "? 对于哪些运行条件(Vin Vout 和负载)
    在2A 应用中、有哪些因素推动了200uA 的要求?

    也许超低 IQ 升压加旁路转换器可以满足您的电流要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该稳压器需要能够提供2A 电流、因为它适用于具有 GSM 降压的 CAT M1电池模块。  在 GSM 模式下、高达1.8A 的脉冲会突发发生。  大多数情况下、稳压器负载将小于1mA、因为这是电池供电的器件、电池模块将处于低功耗模式。  我需要稳压器在3.3V 输入、3.8V 输出和小于1mA 的负载下的功耗小于200uA。

    该稳压器也可以是升压稳压器、输入电压范围为2.5至3.6、输出电压为3.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压转换器 TPS61021可在 IO=1.8A 时支持2.5V 至3.6V 输入电压、3.8V 输出电压。 仍然不清楚"稳压器消耗的电流小于200uA "是什么意思、如果您使用 IIN/OR eff。 而不是转换器消耗的电流? 因为有一个电感器也会消耗能量、所以您可以使用效率来指定您的要求。