This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:电压输出低

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702712/tps53318-voltage-output-low

器件型号:TPS53318

我尝试使用 TPS53318、使输入电压为5V 至12V、输出电压为4.0V。 我注意到、该器件可根据需要从12V 降至约6.5V、但当输入电压低于6.5V 时、输出电压会持续下降并显著超出规格。 例如、当输入电压为5.0V 时、当器件配置为4.0V 时、输出电压为3.0V。 您能帮助我了解导致这种情况的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    TPS53318的最短关断时间可能高达400nsec。 因此、根据您的开关频率、占空比可能会受到限制。 您选择了什么开关频率? 您能否发布您的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的开关频率为970KHz。 将开关频率降低到500kHz 已解决了我的问题。 感谢你的帮助!