This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:我是否可以将 L5\FB5\L6\ FB6接地?

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674100/tps65218-can-i-connect-l5-fb5-l6-fb6-to-ground

器件型号:TPS65218

如果我不需要使用 TPS65218' DCDC5和 DCDC6通道,我是否可以将  L5\FB5 \ L6\ FB6接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿将所有这些引脚接地。

    如果 DCDC5/6转换器不会被使用、所以电流不能流经这个路径、那么您必须将 L5和 L6悬空(NC 或未连接)。

    FB5 FB6应上拉至高于预期输出电压的电压(VDCDC5 > 1.0V、VDCDC6 > 1.8V)、以便反馈环路不会尝试接合 FET。

    您可以通过10kOhm 电阻器将这些电阻器上拉至 VIN 或 DCDC4。

    如果您希望稍后移除这些电阻器、可以通过移除它们并测量静态电流来测试设计。 如果 FB5和 FB6悬空时电流增加、则需要在最终设计中组装它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 VFB 绑定到高于输出电压的原因是这些转换器上只有 VPG 监控器。 电压必须超过预期输出、PGOOD_BU 信号才能激活。

    如果不使用 PGOOD_BU、理论上可以将 FB5和 FB6连接到 GND。

    对于所有其他 DCDC1-4转换器、它们会影响初级 PGOOD 并具有 VPG 和 VOV 阈值、因此需要一个输出电感器(在 LX 引脚上)和一个电容器(用于保持充电) 为了保持稳定的输出电压、FBx 引脚读取正确的值并使 PGOOD 处于活动状态、必须使用这些引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、大脑:

    下面 是数据表的屏幕截图:

    在   IN_BU 和 CC 也连接到 GND 的条件下、我们似乎可以将这4个引脚连接到 GND。

    而这次我想使用 SYS_BU。 因此我无法将 IN_BU 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是完全正确的。

    如果未使用整个子系统、则所有引脚都可以连接到 GND (IN_BU、SYS_BU、CC、L5、FB5、 L6、FB6、PG_Good _BU、IN_NCC)。

    如果按照您所述在 IN_BU 上施加输入电源以在 SYS_BU 上提供输出电源、则 L5和 L6不能连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian:

    我将使 L5 和 L6 悬空、将 FB5和 FB6上拉至 VIN。

    现在、我还有另一个问题:

    昨天、我用3V 的直流电压为 CC 引脚供电、但 DCDC5和 DCDC6通道无法正常工作。 当我将输入电压降低到2.6时、这两个通道正常工作。

    数据表显示:

    从2.2V 到3.3V 似乎一切正常。