This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:将 EV2400与我自己的软件配合使用

Guru**** 2928260 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674685/ev2400-using-ev2400-with-my-own-software

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

大家好、

多年来、我一直将 EV2300与我自己的生产软件(VB.NET)搭配使用。 我始终设置对 BQ80XRWLIB 的引用、一切都很好。 到目前为止、更换 EV2400没有问题。  

我有两个新的 Windows 10系统。 我安装了常见的 bqMultistation 和 bqTesterSource。 但是,这些计算机不会在表单上找到 EV2400 AxBQ80XRW1对象。 我已尝试多次安装和卸载。 bqEVSW 和 bqMultistation 似乎都无法找到 EV2400。 但是、Battery Management Studio 可以正常工作、没有问题。

我现在需要与 EV2400通信哪些库?

我的代码如下。 返回的电路板数始终为零。、

Private Sub Button1_Click (sender as Object、e as EventArgs)处理 Button1.Click

DIM FoundCount 为整数、NameList 为 String
Me.AxBq80xRW1.GetFreeBoards (1、FoundCount、NameList)
MsgBox ("找到的电路板:"& FoundCount & vbNewLine & NameList)

结束子项


感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    我们过去从另一位客户那里得到了这个问题、我们真的无法弄清为什么在某些 Windows 10计算机上、我在某些 Windows 10计算机上工作、而在某些计算机上却没有工作。 此时、我建议使用 windows7计算机或 EV2300。 我已向您发送了一封私人邮件

    谢谢

    Onyx