This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24710:电流限制阈值

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674613/tps24710-current-limit-threshold

器件型号:TPS24710

您好!

是否可以将电阻器与 Rsense 并联以微调电流限制阈值?
请您将您的建议作为以下计划(计划 A 和 B)提供给我吗?
此外,我的理解是否正确,是否存在基于 SENSE 引脚输入偏置电流的瞬态响应和电压误差的问题?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡托、

    除非您使用的 R0在 Rsense 范围内、否则计划 A 不会产生影响。  无论使用哪种分流 器、您都不想使用不同的分流器、因为您使用的是 m Ω 电平分流器、而蚀刻影响可能会在这些分流器中提供不成比例的电流、从而产生计划外结果。  

    Planb 将起作用。  将两个电阻器保持在10欧姆以下(SENSE 引脚上有~ 30uA 的偏置电流)、它将提供一个分压器来提高净 CL 点。  快速跳变将保持在60mV。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的快速响应。

    我了解到、如果 R1和 R2的电阻都低于10欧姆、则计划 B 将正常工作。
    顺便说一下,您能否告诉我您上面提到的“网络 CL 点”的含义?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、

    我指的是最终的"重新化" CL 点。 澄清了、快速跳变将在考虑分压器的情况下为60mV。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的解释。

    我明白了。

    此致、
    加藤