This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:静态电流比数据表高4倍

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683203/tps54202-4x-higher-quiescent-current-compared-to-datasheet

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS62177

我在具有低功耗微控制器的设计中使用了 TPS54202、该微控制器需要进入低功耗关断模式(<100uA)以延长电池寿命。 但是、我仅使用直流/直流电路构建 PCB、并按预期测量3V3、但没有任何负载的输入电流为~180uA。 这是数据表中指定的静态电流的4倍(45uA)。 导致这种情况的原因是什么? 我是否需要其他转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意测试条件 VFB = 1V (将 FB 连接至1V、然后 器 件不进行开关)。

    在您的设置中、器件处于低频开关状态、因此 Iq 高于45uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但为什么列出这个值而不是"无负载输入电流"。 如果您不希望 TPS 进行切换、您会将其置于正确的关断状态(通过 EN 引脚)、对吧? 使用 VFB=1有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    EN 低电平、器件内部电路/块无法正常工作;EN 高电平和 FB 引脚1V、器件内部电路/块将激活、但不进行切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但它的用途是什么? 如果它不进行开关、它没有输出、对吧? 或者、这只是为了测试目的吗? 我正在寻找一种能使微控制器保持运行的低功耗(<60uA)解决方案、这意味着我必须查看更低的 Iq 器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    也许我的应用手册可以让您了解一下您的问题: www.ti.com/.../slyt412.pdf

    您需要的输入电压范围和负载电流是多少? TPS62177专为为低功耗 MCU 供电而设计、详情如下: www.ti.com/.../spma066.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 TPS62177看起来很有趣。 我不明白的一点是、它如何在不进行开关的情况下保持其电压轨?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我不清楚您的问题。 这两种器件都具有低功耗模式、可暂停开关操作几个阶段、从而降低电流消耗。 D/S 中的图30显示了此行为。 随着负载增加、开关也会增加。 Vout 始终保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、
    是的、您可以认为此参数仅用于测试目的。 对于大多数降压器件、在测试该 IQ 时使用相同的设置。