This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:VDD 被施加-与定时器相关的复位响应

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674318/tps3808-vdd-applied---reset-response-with-regard-to-the-timer

器件型号:TPS3808

当 Vdd 在施加 Vsense 引脚之后很长时间施加时、复位时序图看起来是什么样子的。

情况1:施加 Vdd 时、Vsense 高于阈值

情况2:施加 Vdd 时、Vsense 低于阈值

复位是否仍然被定时器编程值延迟?

在这种情况下、定时器的编程值是否保持不变? (20ms、300ms、可编程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    当 VDD 关闭并随后施加时、一旦 Vdd 达到0.8V 的上电复位电压、器件将遵循数据表中规定的延迟规格。

    情况1:当 Vsense 高于 Vit 时、Vdd 会超过0.8V、延迟将为 t_d (复位延迟时间)、这将取决于 CT 的配置。

    情况2:当 Vsense 低于 Vit 时、Vdd 会上升到0.8V 以上、延迟将为 t_PHL (高电平到低电平复位延迟)、典型值为~20us。 在 Vdd 达到0.8V 之前、输出可能会上升。 因此、一旦 Vdd 超过0.8V、/RESET 输出将下降至0V、而这个时序将接近 t_PHL。

    是的、在 Vsense 高于 Vit 的情况下、复位仍由计时电容器延迟。 计时器编程值应保持可能的变化、因为在 Vdd 达到要定义的复位值0.8V 之前、时间不会开始。 这意味着由于启动条件、延迟可能会稍长一些。 如果 VDD 的压摆率非常慢、则在测量"延迟"时应忽略 VDD 达到0.8V 所需的时间。

    Michael