This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74101:数据表错误

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74101, LM5112, LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674654/sm74101-datasheet-error

器件型号:SM74101
主题中讨论的其他器件: LM5112LM5110

您好的团队-

代表客户发布。

ABSOL 等级下的 SM74101数据表第4页显示了一个拼写错误、需要进行验证。

在 SM74101数据表中、第6.3节显示了建议的运行条件。 VCC 额定工作范围为3.5V 至14V。

后面的部分表示栅极驱动器可由单电源或双电源供电。 所有这些都让我相信+7V 和-7V 的分离电源可用于为器件供电、因为7+7=14。

但是,如果我将中间标有 IN_REF 的接地基准设置为零伏,那么我已经超过了在第6.1节中指定为5V 的 IN_REF (到 VEE)的绝对最大值。 这是怎么做的? 由于我已经成功运行了超过这些条件的 SM74101,我认为第6.1节中列出的 IN_REF 最大值是一个拼写错误,应该是15V (与所有其他输入一样),而不是5V。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DGC:

    感谢您与我们联系!

    我知道您的意思、IN_REF - VEE=5V 的值仅在绝对最大值表中提到、而在通过双电源的部分中未提及。 我注意到的一件有趣的事情是、数据表中的图14显示了具有 Vee=-3V 的 LM5110、当我检查 LM5110的 IN_REF-VEE 额定值时、我看到它仅上升到4V。 我还注意到 LM5112微型7A 驱动器(类似于 SM74101)具有相同的5V 最大额定值。 这让我相信这不会错、因为它涉及多个数据表和电路图、我认为数据表是正确的。 虽然超出数据表绝对最大值范围、但您很可能超出限值2V、但不会造成任何损坏。由于没有最大工作电压、因此5V 绝对最大额定值是严格的。

    谢谢、