This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:环路补偿@SEPIC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684230/lp8863-q1-loop-compensation-sepic

器件型号:LP8863-Q1

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

LP 8863-Q1是一种器件识别技术、可用于 SEPIC 配置。
我使用"功率级定位器"确认是否可以根据客户的规格进行 SEPIC 配置。
请检查附加的文件。

e2e.ti.com/.../LP8863_2D00_Q1.pdf
当 VIN = 4.5V 时、"RHPZ"变为5.81kHz。
我认为有必要从这个结果中将交叉频率设置为大约1kHz、客户是否可以使用 LP 8863-Q1?
是否有办法设置交叉频率等?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    如果 Vin = 4.5V、Vout 是否有可能低于 Vin 电平? SEPIC 模式适用于输入电压大于输出电压的情况、最大输出电压将限制为24V。

    我认为升压模式应该用于此应用条件。

    通常、建议交叉频率小于<0.3*RHPZ、RHPZ 可通过转换比、Iout 和电感器值轻松更改、因此很难准确计算 fc 或 RHPZ。

    另一个是转换比过高。 即使使用升压模式、所需的转换比也将为36/4.5 = 8。 在这个高负载电流条件下、升压转换比将被降低 DO ~5。 我想4.5V 只是冷启动条件下的最小电压、对吧? 在这种情况下、升压会触发 OCP 故障、并在正常 Vin 电平较高的冷启动周期后恢复正常运行。

    这是输入电压= 5V、输出电压= 18.5V (5个 LED)、22V (6个 LED)、25.6V (7个 LED)时的效率曲线。 在较高的输出电压下效率会变得更糟、这意味着高功率损耗会导致 SW FET、电感器和二极管等升压元件出现热问题。

    由于 E2E 的编辑能力有限、您可以向我发送电子邮件以了解更多问题。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    由于某种原因、图像文件未正确附加。

    这是效率曲线图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我明白这是相当严重的情况。
    客户使用的 LED 的 VF 规格为2.6V 至4.0V
    我们打算以9线6并联方式使用此 LED。(BoostVout=23.4V~36V)
    因此、如果没有 SEPIC 配置、就无法实现这一目标。
    对于 SEPIC、maxVout = 24V、
    在 SEPIC maxVout = 24V 时、TI 的解决方案能否满足以下规格?
    此外、为什么在采用 LP8863-Q1的 SEPIC 配置下将其限制为 MaxVout = 24V?

    Fetures 中介绍了以下内容。 这是错误吗?
    "高达47V VOUT 升压或 SEPIC 直流/直流控制器"

    输入电压:4.5V~35V
    LED VF:2.6V~4.0V (9侧4并联)
    线圈:130mA (6×130m=780mA)
    SWF:300kHz~500kHz 或1.8MHz~2.7MHz
    调光 PWM:200Hz (0.01%~100%@0.01%阶跃)

    如果可能、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    最恰当的考虑
    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishi-San、

    最大24V 基于开发阶段的仿真和验证结果。 因此、不保证任何高于24V 的输出电压电平。

    如果 Vin 的直流电平为4.5V 至35V、则建议使用稳压器。 VIN 电平太宽、无法满足。

    如果您有其他问题、请发送电子邮件至 sungho.yoon@ti.com。

    谢谢、