This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:OCP = 75A 时的最小值/最大值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672462/tps549d22-min-max-at-ocp-75-a

器件型号:TPS549D22

您好!

 当 OCP = 75A 时、您能告诉我最小值/最大值或精度(±xx%)。
它不必是保证值。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我们是否有这方面的数据。 我很快会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这只是一个友好的提醒,我正在等待您的回复。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何实际数据。  我们已请求 IC 设计人员提供建议。  当我听到某处的声音时、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    在我看来、75A 电流会导致振铃严重得多、TPS549D22甚至可能没有足够的消隐时间可靠地检测 OC 条件。 如果不运行广泛的仿真或进行基准测试、我就不能放心地进行估算。