This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:启动 BQ27510电池电量监测计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699048/bq27510-startup-of-the-bq27510-battery-gauge

器件型号:BQ27510
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我对 Bq27510电池电量监测计的启动有疑问:

  1. 监测 INITCOMP 位是否足以确定监测计是否已完全初始化并正确校正、还是还需要考虑其他位?               
  2. 连接电池后、INITCOMP 变为高电平(或完成初始化)所需的最长时间是多少?
  3. 库仑计数器校准例程将在初始化后启动(由 CCA 指示)。 完成它会更改电量监测计在初始化时确定的电量水平、还是可以依赖已确定的值?

有关这方面的任何帮助都将受到高度重视、因为这会阻碍我们的开发、

谢谢

Shri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shri、
    1.是的。 Initcomp 就足够了。
    2、设置大约需要2.5秒。 我建议等待3秒以提供足够的缓冲器。
    3.您可以依赖正确确定的值。 这是针对 cc 偏移值。 您仍然需要进行电流、电压和温度校准,否则您将使用10块校准板的平均校准值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回复。 不过、我们还有另一个问题;在我们的系统中、我们看到监测计偶尔不能完成初始化。
    观察到的控制标志为:

    23:50:26.332上电
    23:50:30.661日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:31.157日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:31.669日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:32.165日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:32.677日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:33.173日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:33.685日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:34.182日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:34.694日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:35.190日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:35.701日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:36.197日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:36.693日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:37.205日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:37.701日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:38.213日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:38.709日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:39.221日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:39.717日志:电池电量监测计启动:控制标志不正确;值:0x0A0C
    23:50:40.229日志:BatteryGauge 启动:控制标志不正确;值:0x020C
    23:50:40.725日志:BatteryGauge 启动:控制标志不正确;值:0x020C
    23:50:41.237日志:BatteryGauge 启动:控制标志不正确;值:0x020D

    监测计从加电开始大约有14秒、根据标志、OCV 命令已成功完成(OCVCMDCOMP = 1、OCVFAIL = 0)。
    但是、我们看不到初始化完成(INITCOMP = 0)。 您能告诉我们监测计无法完成初始化的情况吗?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计必须检测是否插入了电池以便设置 initcomp 标志。 您是否有热敏电阻连接到 ts 引脚、如 EVM 用户指南中的参考原理图所示? 如果您不使用热敏电阻、则必须设置 BIE 标志、并且主机必须发送 bat det 命令。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。 我们检查电池检测的状态标志、并连接了热敏电阻。 这样看来一切都是有序的。

    是否存在其他导致监测计无法完成初始化的情况、例如电流或电压波动或类似情况?

    谢谢

    Shrikrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikrishna、您好!

    这是我们想到的唯一一个例子。 您能否共享 bqstudio 的屏幕快照、并访问 bqstudio 日志和 gg 文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    再次感谢您的回复。 我们没有连接 bqStudio、我们的软件会检查监测计的寄存器。 我们必须承认、在这些情况下、我们使用了仿真器件;它具有 NTC 并提供电压以"模拟"充满电池。 我们尚未看到实际电池的初始化问题-您的答复向我们表明、我们的仿真器件可能始终不稳定。 由于它的重现不好、我们需要知道什么可能会使监测计关闭。
    感谢您在这方面的帮助。

    谢谢
    Shrikrishna