This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181:TPS61181A 和 TPS61181之间有何差异

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A, TPS61181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684506/tps61181-what-is-the-difference-between-tps61181a-and-tps61181

器件型号:TPS61181

TPS61181A 和 TPS61181之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stacey:

    主要区别在于 TPS61181A 支持30mA 电流、而 TPS61181支持25mA 电流。 其他示例如下:

    TPS61181A TPS6181
    电流 30mA 25mA
    最小输入电压 4.5V 5V
    EN 和 CTRL 最大电压额定值 20V 7伏
    EN 和 CTRL 阈值 2.0V/0.8V 1.2V/0.4V
    EN 关断延迟 立即 32毫秒