This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:24V gt 上的尖峰;3.3V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673799/tlv760-spikes-on-24v-3-3v

器件型号:TLV760

大家好!

我们使用 TLV76033DBZT 遇到与尖峰相关的问题(下面的原理图)(LP2950ACZ 未安装)。

当使用5V 至10V 的电压供电时、所有器件工作正常、但当我们使用24V (实验室调节电源)为其供电时、我们通过示波器注意到 TLV6033DBZT 在启动时输出高达7V 的尖峰。

连接到 VDD_P3V3时、负载为~10mA。

这是正常的吗? 还有人注意到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    C13和 C19是否靠近 TLV760?

    您能否向我们展示尖峰的示波器图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    您是否能够共享电压达到7V 的器件示波器截图? 我还看到您有两个并联的 LDO、它们是否会产生相同的输出电压? 如果有的话、需要采取一些步骤来正确地将它们并联。 如果它们不是如何在两个 LDO 之间切换的?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    Mirko 提到 LP2950ACZ 未安装。 这可能取决于最终应用、安装了哪两个稳压器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai,我没有在那里看到它!

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    是的、C13和 C19靠近 TVL760。
    遗憾的是、现在我无法向您展示示波器图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Kai 在下面指出的那样,LP2950ACZ 未安装,这取决于最终应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提示:这是电阻器作为负载的问题。
    当我们尝试为微处理器加电(这意味着没有立即10mA 负载)时,TLV6033DBZT"烧毁"。

    我认为 TI 的某个人应该对此进行解释(可能还会更新数据表)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、

    您对您的24V 实验室稳压电源有多大信任?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已经使用示波器检查了它。 实验室电源似乎正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否测试了全新的 TLV76033DBZT?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    3个 TLV76033DBZT 已被传递。 (以及1个微处理器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、您是否仍然信任您的实验室电源? :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Kai,是的。
    由于 TLV76033DBT、微处理器被烧毁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    当您说"烧坏"时、LDO 到底有什么作用? 当 LDO 变为7V 时、它是否会随着它在该区域中的斜升而跟随实验室电源? 如果您能够提供有关 LDO 所发生情况的某种绘图或图像、则会极大地帮助调试此问题。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    这听起来很奇怪... 是否可以使用另一个实验室电源进行进一步测试?

    我还记得、当我们使用数字高压实验室电源来提供相当低的电源电压时、会出现非常类似的情况。 我们一个接一个地损坏了一个电路、直到我们发现损坏的原因:每当我们更改输出电压时、实验室电源在输出电压稳定至正确值之前会产生非常短暂的高电压尖峰。 高电压尖峰非常窄、很难通过示波器看到...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @标记:

    当我说"烧毁"时、LDO 输出1.35V (而不是3.3V)。

    @Kai:

    我们将同一实验室电源用于其他电路(范围为3.3V - 30V)。 工作起来很有魅力。
    我还使用输出24V (固定输出)的"生产"电源测试了 TVL760。 结果是一样的。

    如果可能、我将在今天晚上晚些时候发布示波器图。

     可能是一批有缺陷的 TVL760?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    如果不是实验室电源、那么我很抱歉!

    移除负载时、输出电压是否再次上升(从1.35V ON 开始)?

    是的、示波器图将非常有用。 您还可以测量输入和输出端的电流吗? 芯片是否变热?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    如果该 LDO 的结温超过150C、则会通过降低输出电压和电流来主动限制结温、从而限制结温。 您是否能够验证 LDO 的输出是否已恢复到3.3V? LDO 在24V 电压下运行时可能会进入热关断状态。

    此外、您是否能够查看 LDO 是否在启动期间跟踪电源电压? 如果电源上的斜坡较慢、LDO 可能会退出压降、从而导致输出过冲。 如果您能够确认这一点、那将会很好!

    此致、
    标记