This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:几周内连接到 BMS 的电池电量耗尽

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700701/bq40z50-r1-the-batteries-connected-to-the-bms-are-empty-in-a-few-weeks

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

尊敬的 TI 电池管理团队:


我在使用 bq40z50-R1的4节电池设计中看到了一个非常类似的问题。  在所有四节电池连接的情况下、在正常模式下、我看到-2.8mA 的电流消耗。

我不使用 LED、因此它们保持悬空、DISP 引脚被拉至低电平。

另请注意、断开串联电池组中的电池时、电流消耗会下降。

在相关线程中、我们发现组件是问题所在、尽管我不知道该组件在我们的设计中会是什么、因为我们将其保持在非常裸露的基础上。

下面提供了原理图。  我还可以提供所需的其他文档。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    我无法在此处捕获的原理图中读取组件的值。 请将您的 sch 作为 pdf 附件发布。 我获得它后、我将在接下来的几天中查看原理图。 您能否给我指出您在这里提到的另一个主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4_2D00_cell_5F00_bq40z50_2D00_r1_5F00_bms.pdfHi电池、

    随附为原理图的 pdf。

    以下是有关同一问题的主题的链接:

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拆下 PRES 引脚上的10k。 您正在与 PBI 竞争、这将为您提供漏电路径。 直行至 GND、您应该使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、这没有解决问题。 由于在最负的电池连接上串联了一个仪表、我看到的电流消耗为-2350uA。 从正常模式切换到睡眠模式时、电流消耗会降至大约-2000uA、这是预期的值。
    不知怎么说、电路板一直在消耗额外的2mA 电流。

    我们还提供了此设计的2节电池版本、我可以看到该板的电流消耗正好为该板的一半(正常模式下大约为-1150uA、睡眠模式下大约为-800uA)。

    因此、额外的电流消耗与连接的电池数量成正比。 我们使用的是 NCR18650B 电池、并设置了正确的化学 ID。
    该培训包还经历了一个成功的学习周期。

    这是我们围绕 bq40z50进行的第二个设计、具有类似的电流消耗问题。 在第一个示例中、我们未使用 LED、并按照数据表中的建议将其拉低。 考虑到这是该设计中电流消耗过大的原因、我们将这些引脚保留在这个新电路板上、这是我们建议的。

    是否有其他想法会导致此问题?
    谢谢你。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Kevin。 我将更深入地探讨这一点。 这似乎是一个明显的问题,但可能还有其他因素。 但是,请保留这一建议。 请勿安装10k Ω 电阻器并直接连接至 GND。 我将在接下来的几天内查看是否可以对其进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Batt。 我感谢你的帮助。
    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在连接电池时、我观察到以下情况:
    使用 Bat -上的直列式电流表,我可以看到,当我将每个电芯串联时,电流消耗会增加。 连接 B4时的电流消耗为-0.16mA、接下来连接 B3将电流消耗增加至-0.80mA、连接 B2的电流消耗为-1.50mA、最后连接的 Bat +将提供我看到的总体电流消耗为-2.3mA。

    如上所述、我们使用两节串联电池的设计消耗的电流大约为过剩电流的一半。

    除了看起来是额外的2.0mA 电流、电池组工作正常。 监测是准确的、所有保护功能都正常工作。

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否将 PCHG 引脚拉至接地导致了该问题?  

    我们不使用预充电功能、但在数据表中、它显示了使用8k Ω 和2k Ω 串联电阻器连接到 Vcc 的引脚。

    因此、即使未使用该电阻、该电阻仍然可以拉低。

    我很难用我的原型板来证明它、因为 bq40z50上的引脚太小了、接地线迹不在我可以切割的位置。  不过、我将尝试查看是否可以将其关闭。

    是否有人想知道这是额外电流消耗的原因?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    可以、就是这样。 它在内部进行多路复用、AFE 在 PCHG FET 启用时对其进行扫描。 我假设您在设置中使用 PCHG_COMM 位、并在预充电条件下使用 CHG FET 作为充电 FET。 很抱歉、我应该在前面的原理图中看到过这一点。 如果您未使用 PCHG FET 驱动器、请让其浮动。

    电流与电池节数的比例表明电池两端存在漏电路径、唯一可以证明这一点的方法是通过内部连接到 PCHG 的 VCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的快速回复。 是的、我们设置了 PCHG_COMM 位、并将 CHG FET 用于预充电条件。 我将尝试移除该引脚或切断接地路径的走线、使其悬空。 这是我看到的唯一一件事、就是从 Vcc 到地面的路径、所以我认为这是个问题。

    非常感谢、

    Kevin