This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:请帮助检查哪些器件可以替代 TPS7B6933DBVR?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674007/tps7b69-please-help-to-check-which-can-replace-tps7b6933dbvr

器件型号:TPS7B69

您好,

1) 1)我们已将 MP2013A-3.3替换为 TPS7B6933DBVR,、但 TPS7B6933DBVR 始终缺货。

2) 2)因此、请帮助查找替代 TPS7B6933DBVR 的材料、要求是引脚对引脚的替换。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我认为在 SOT23中、没有可耐受40V 电压的引脚对引脚替代产品。 不过、看起来有一些材料可从 TI store 订购。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的建议。
    但是、问题是 TI 商店的价格很高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我不知道为什么 TI store 会更高、但如果您需要、我们可以尝试切换到另一个 LDO 来满足要求。 遗憾的是、它不会是 P2P。

    此致、
    标记