This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:bq25895可及#39;t 充电器、环境温度低于0℃

Guru**** 2581435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669837/bq25895-bq25895-can-t-charger-below-0-ambient

器件型号:BQ25895

你(们)好

   当我们使用 BQ25895时、我们希望在-20℃~60℃的范围内充电、我们设计了 RT1=2.2k、RT2=6.5K、但     在我们测试时、它无法在低于0℃的环境温度下充电。 NTC 数据表为附件。 当我们使用10k 电阻器而不是 NTC 时、它可以在  -20℃~60℃的温度下充电。  

 请帮助检查哪里出错?  e2e.ti.com/.../NTC.pdf

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril、

    您的 RT1和 RT2值是多少?  使用上 针对 bq25895 TS 热/冷部分的电子表格计算器、并在45C 字段中输入2.51k 欧姆、在0C 字段中输入98.99k 欧姆、在20C 字段中输入98.99k 欧姆、我计算 RT1=2.24k 欧姆、RT2=6.53k 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在具有 NTC 的器件正常充电但未充电的情况下向我发送寄存器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

       图1是当 NTC 设备正在正确充电且图2未充电时的寄存器。 请 帮助进行检查。  

       另外、 当 VBUS 为5.6V 输入时、VREGN 的值是多少? 我们通过测试发现 该值等于 VBUS。 对吗?  但 bq25895数据表指示 VREGN 的值为4.8V 或6V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    关于不充电、每个 ADC 的 TS 百分比为74.475%、高于 V (LTF)电池冷规格。 因此、充电被禁用。 我无法解释为什么寄存器0C 读数为01、这是无效的读数。 读数应为0x05。 您的软件正在正确报告电池温度过低。

    关于 REGN 电压、REGN 是线性稳压器的输出、设置为5.6V - 6.4V。 与所有线性稳压器一样、该稳压器要求其输入电压比其调节的输出电压高一定的压降电压。 如果没有、稳压器在压降下运行、其中 V (REGN)= V (PMID)- I (REGN) X Rdson (导通元件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于一段时间内没有其他问题、此主题被视为已解决。