This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:TRM 指出:在估算正确的 FullChargeCapacity()(FCC)之前,系统必须经过充满电后再经过完全放电周期

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684410/bq34110-trm-says-the-system-must-go-through-a-full-charge-and-then-a-full-discharge-cycle-before-the-correct-fullchargecapacity-fcc-is-estimated

器件型号:BQ34110

如果由于电池电量耗尽而导致系统关闭放电、那么 bq 是否还记得它在上电时处于放电周期、如果我们开始充电、则恢复放电周期? 还是会忘记我们需要确保电池不会完全耗尽电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    在尝试回答标题时:

    如 TRM 的第2.7.1节 CEDV 电量监测操作概述所述、FullChargeCapacity()(FCC)寄存器代表电池的初始或最后一次测量的完全放电。 它用作电池满电量参考、用于指示相对容量。 在电池放电从接近满电量变为低电量后、bq34110器件会更新 FCC。 第2.7.3节"容量学习(FCC 更新)和合格释放"中对此进行了更详细的描述。

    关于该职位的正文:

    该器件可在3种不同的模式下运行:放松、放电和充电。 监测计的当前模式根据 Current Threshold 子类中的数据闪存参数确定。 有关这些值以及监测计如何确定其当前工作模式的更多信息、请参阅 TRM 的第2.7.11节"电量监测计工作模式"。 请仔细阅读本节,因为 BatteryStatus()中的 DSG 标志与 GaugingStatus()中的 DSG 标志略有不同,如其中所述。

    此致、
    Bryan Kahler