This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:如果我需要针对 SYS 的17A 峰值电流和针对 SYS 和充电的1.5A 平均电流、如何选择开关 MOSFET?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, CSD17310Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702176/bq24773-how-to-select-switching-mosfet-if-i-need-17a-peak-current-for-sys-and-8a-and-1-5a-average-current-for-sys-and-charging

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: CSD17310Q5A

如果我需要针对 SYS 的17A 峰值电流和针对 SYS 和充电的1.5A 平均电流、如何选择开关 MOSFET?

顺便说一下、开关时采用1.2MHz 的频率、电感器采用2.2uH 的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    BQ24773很难支持17A 转换器运行、因为它感测来自 MOFET RDS_ON 的电感器电流。 对于17A 转换器、MOSFET RDS_ON 可能太小、无法让 BQ24773感应接近于零的电感器电流。 我建议总低侧 FET Rds-on 高于5m Ω。

    谢谢、
    王丽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Li、

    根据您的回复、您是否为我的应用推荐了 CSD17310Q5A?

    它看起来电流、速度和 RDS (on)都很合适。  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    CSD17310Q5A 直流电流为17A 时的功耗非常高。 因此、请将转换器电流设计为低于10A。 当需要17A 峰值电流时、电池可提供7A 补充电流。