This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:如果电压设置同时使用外部分压器和引脚设置、是否有任何问题?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702846/tps7a8300-is-it-any-issue-if-voltage-setting-uses-both-external-divider-and-pin-setting

器件型号:TPS7A8300

您好!

如果输出电压由外部分压器设置、然后通过 FB 分压器进行电压调整、是否存在任何问题?

如果可能、我们能否将方框图称为 R= 6.05k Ω、并考虑如何连接外部电阻器?

客户希望通过 FB 电阻器或引脚模式设置大致的输出电压、然后希望通过其他方式更改输出电压。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    不建议同时使用内部 ANYOUT 电阻器和外部电阻器。 我们的测试程序可确保内部电阻器比率、而不是内部电阻器的值。 当尝试将外部电阻器与内部电阻器匹配时、这会增加潜在的较大误差源。 因此、我们建议仅使用外部电阻器或内部 ANYOUT。

    非常尊重、
    Ryan