This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何设置器件以开始为电池充电

Guru**** 2615305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674277/bq40z60-how-to-set-up-the-device-to-start-charging-the-batteries

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2GPCCHEM

我们无法使用 BQ40z60成功测试充电器 PCB。

我们的详细信息为:

我们 PCB 的原理图和设计与 BQ40z60 EVA 板几乎相同

VIN = 10V/1A

电池组是2节串联电池- DA 配置位0 (CC)打开-

电池典型 NCR 168450A–我加载 Chem-ID 232

电池组电压为7、2V/3100 mAH / 22、3 Wh–电量监测-设计–3100mAh、22、3 Wh、7200 mV

电池组不可拆卸–DA 配置位2 (NR)打开

充电电流为1A

放电电流最大 3.5 A

我们使用 EV2300设备与 BQ40Z60中的 SM 总线进行通信

我们使用 Battery Mangment Studio 版本3.1.54.1

I SET:CHG_FET / DCHG_FET /充电器使能

 手动学习周期:放电电压= 6000mV 开始学习周期

 放电和放松后,我们无法为包裹充电,也不知道为什么。

 您能给我一个简短的分步说明、我需要做些什么才能成功地运行学习周期吗?!

 在开始学习周期之前、我必须设置哪些输入值以及必须首先启用哪些位?

 是否可以在不使用倾斜循环的情况下检查充电功能是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。

    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。  这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。  在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。  您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。  分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。  最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。  它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。  在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。

    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。

    听起来您已经有了学习板、并且正在尝试执行学习周期。  您是否首先使用 TI.com 上的 GPCCHEM 工具选择了您的化学 ID?

    请附上您的.gg.csv 文件、以便我们可以查看您的配置。