This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:芯片放大器;充电期间的电感器温度。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ40Z50-R1, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674490/bq24725a-chip-inductor-temperature-during-charge

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ24725

您好!

在我们的方案中、我们使用 bq24725a、其参数为"充电电流= 1472"和"充电电压= 16800"。 输入电压= 23.7 - 24V。电池- 4节锂离子电池由 bq40z50-R1控制的3.7V (最大4.2V)。 流入电池并由其控制器报告的实际电流为1300mA。 鉴于 DAC bq24725a 的误差、这是正常现象。 电路与 EVM 相同。 L1 - WE-LHMI SMD 功率电感器、尺寸5030、4.7uH (katalog.we-online.de/.../74437336047.pdf)。 Q4、Q5 - SI4946EY (www.vishay.com/.../70157.pdf)。

在这样的电流和电压下、控制器的正常温度和电感是多少? 在本例中、电感会升温70-80度。 bq24725也具有相同的温度。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们需要估算 IC 和电感器功率损耗。
    最大 IC 功率损耗用于开关 FET 栅极驱动电路。 如果高侧开关 FET Qg 为 Qg_hi、低侧开关 FET Qg 为 Qg_low、则栅极驱动电路电流消耗为1/2 (fs x Qg_hi)+ 1/2 (fs x Qg_low)。 在您获得功率损耗后、您可以使用数据表中的热阻来估算充电器 IC 的温升。

    2.电感器损耗估算。 一些电感器供应商支持电感器损耗和温度估算。 例如:www.vishay.com/.../