This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429-Q1:是电流限制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702915/lm3429-q1-is-current-limit

器件型号:LM3429-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3429

您好!

我将使用 LM3429设计 LED 驱动器作为升压转换器:

VIN=12V。

Vo = 15至35V (典型值:295V)。

IO = 0.4 - 1A。 (使用 i2c 数字电位器的模拟 DIM)

我在工作时并不是很恒定:

RLIM = 0、08 Ω、因此它限制在3.06A。

FET 电流最大值=(ILED 最大值/(1-Dmax))+ 10%= 2、86A

正常运行时、在使用和不使用(连接到 PGND) RLIM 时会有差异? 还是在启动期间?

EMI 呢? 是否最好限制电流、否则会失去效率、因此情况会更糟?

是否有用于最大电流限制的规则?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joan、

    在计算 RLIM 时、您需要使用0.215V 的最小 Vlim 阈值。 您还必须包括电感器纹波电流和效率。

    我不理解"在正常运行时、使用和不使用(连接到 PGND) RLIM 会有差异? 还是在启动期间?" 在启动期间、如果带宽较高且有一个大输出电容器、则可能会达到峰值电流限值、但这不应成为问题。

    限制电流将限制输出功率、效率与此毫无关系。 如果您将 RLIM 设置为0.2欧姆、则只需限制使用固定12V 输入即可获得的功率。

    如果您需要在1A 时具有35V 电压、RLIM 不会更改 EMI。 RLIM 用于峰值电流保护和控制环路。 峰值电流保护不应在正常工作范围内工作。

    最大电流限制应该是为了保护 MOSFET 等器件。 应将其设置得足够高、以便在正常运行期间不会使 ILIM 跳闸。 这需要了解电感器纹波电流、效率、使用0.215V 或 ILIM 并增加裕度(这可能会超过10%、具体取决于您的设计。

    此致、