This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:负输出不能达到设计值。 正极工作正常

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674287/lm27762-the-negative-output-doesn-t-reach-the-designed-value-positive-works-fine

器件型号:LM27762

大家好、欢迎来到这里。

我最近为 LM27762设计了一个电路板、我的目标是为某些运算放大器提供双轨电源。 假设为+/- 5V @250mA。

主要问题是、我无法从 IC 获取正确的负电压。 正输出工作正常。

PCB 架构

PCB 布局

照片

前端                                                       返回

  

BOM

R3 - 1.5k P1.50KHCT-ND

LED -APTD1608LCGCK

C5 - 10uF GRM31CR61H106MA12L

R4 -10k  CRCW060310K0FKTA

C16- 1uF 732-7907-1-ND

C19-4.7uF C2012X5R1E475K125AB

R5/R14 1.6米 YAG3327CT-ND

R12/R13 500k RC1608F4993CS

C17/C18 2.2uF 311-1814-1-ND

示波器输出:

正负输出:

正负缩放

C+和 C-

我出了什么问题? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗

    感谢您提供大量信息以供使用。 我的结尾有几个问题/建议

    1.这个问题是仅在您将器件连接到运算放大器时发生还是自行发生?
    2、EN 引脚是否连接到 Vin? 它看起来不在布局上、但看起来就像在电路板图片上。
    3、输入电压是什么样的?
    4.尝试使用10uF 电容作为 CP。 数据表建议用于更高的电流。
    5.一般而言,有些走线对于输入电压等东西可能更大。 您可以通过查看 EVM 布局来查看一个很好的示例。

    请告诉我、这是否有任何帮助、或者您是否有任何其他问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、感谢 A ton 为我提供帮助。

    我将逐点回答:

    电路负载是我的 LeCroy 示波器的1M Ω 直流耦合通道。 使用简单的示波器探头1X 进行测量。

    2.是的、您答对了、我发布 了错误的 PCB 布局。 已连接 EN-焊盘。

    这是正确的 PCB 布局  

    这是 EN-引脚上的信号

    这是对同一信号的缩放

    这是输入电压的信号

    4.我已按照您的建议更改 CP  

    VOUT +工作正常

    VOUT -锁定在-2V 左右  

    5. 遗憾的是,关于这一点,我无法打印迹线较大的新电路板,但我要测试另一个 PCB,其中的布局与 EVM 电路板类似。

    你还有其他建议吗? 我评估了0.250A 的限迹线宽度应为0.1mm  

    非常感谢您的支持:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    您是否可以订购 EVM 并进行测试、而不是制作自己的 PCB? 这就是我们提供它们的原因:)

    在这两种布局上、输入电容器看起来都位于 PCB 背面。 在该连接中添加任何空间会增加不需要的电感。

    您是否能够一次性在示波器上显示输入电压、CP 和输出电压?

    最后、您是使用 USB 电缆还是5V 实验室电源为其供电? 我建议在这第一轮调试中使用已知的5V 电源。