This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:功率限制电流感测阈值

Guru**** 2766715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684497/tps2492-power-limiting-current-sense-thresholds

器件型号:TPS2492

您好!

我在 TPS2492数据表中注意到、对于功率限制和功率限制、有不同的 Vcc 感测阈值限制。  我不清楚何时使用为"具有功率限制跳变"(~25mV)指定的阈值。  我在数据表中的其他任何地方都没有看到它们、我已经将评估工具结果与我自己的计算(仅使用50mV 阈值)进行了比较、我看不到任何差异。  我只是想确保这里没有一个我缺失的临界情况。

谢谢、此致、

Jessica  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica

    该表提供了 Vin 至 Vout (Vds)和 VPROG 设置的不同条件下的阈值范围。 前两个是 Vds = 48V 和18V 时 Rsns 的功率限制阈值、使用不同的 VPROG 电平来显示预期的容差。 "无功率限制"是当 Vds 本质上为0v 时50mV 的正常 CL 保持。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复!