This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:充电器评估模块 R5用途

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702293/bq24735-charger-evaluation-module-r5-purpose

器件型号:BQ24735

BQ24735

大家好、

在 BQ24735充电器 EVM 中、 有一个20欧姆的 R5连接到 BTST 引脚。 数据表中没有提到该引脚所需的任何串联电阻器。

我们能否理解这20欧姆是如何推导出来的?它的用途是什么?

此致

Spencer Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    BTST 电容器为高侧 FET 的栅极驱动提供电源。 BTST 串联电阻器可以降低 HIFET 导通速度、因为它位于 HIFET 导通电路环路中并与 BTST 电容器串联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Li、

    进入 BTST 的预期电流最大电流是多少?

    当您提到 BTST 电容器时、它是 EVM 中的参考符号 C21还是 C10?

    此致

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    C21是 BTST 电容器。 如果忽略 HIDRV 环路寄生电感和 BTST 电阻器、则峰值电流可以是 C21电压除以 HIDRV_ON 内部电压。 它大约为1A。