This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:放电 MOSFET M7-M11在对 BQ76200短路时损坏

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674611/bq76200-discharge-mosfet-m7-m11-are-damaged-when-do-short-circuit-with-bq76200

器件型号:BQ76200

大家好、

当他们在电池组侧进行短路测试时、我的团队现在正在使用 BQ76200。 当 M42和 D36短路时、MOS 可以得到保护、当加上 M42和 D36时、放电 MOS M7-M11在短路时会损坏。

短路测试为267A 200us。

 

请提供一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    DSG 引脚的功能是在导通时在 VDDCP 电平与关断时在 PACK 引脚电平之间切换。 对于 D36和 M42、在初始关闭时、bq76200将 DSG 拉至 PACK-、随着 M42开始关闭、它将成为一个二极管并在放电 FET 栅极上拉低。 放电 FET 的栅极将被下拉、直到它们开始关闭、PACK+将开始下降。 但是、D36将防止 PACK 引脚下降、因此 bq76200 PACK 和 DSG 引脚将保持高电压、同时 D36和 M42二极管反向偏置、放电 FET 作为源极跟随器运行并缓慢下降至 GND。 FET 可能会发热并损坏。
    如果您可以承受电流、则可以在 D38处放置一个下拉电阻器。 这将有助于 PACK 引脚在系统关断时到达 GND、DSG 应继续通过 M42体二极管下拉栅极。
    一些设计人员在 FET 上实现了 SCR 型功能、以下拉放电栅极、它将快速下拉、但如果意外触发、可能会出现问题。
    www.ti.com/.../slua795.pdf 的图3 显示了一个 P 沟道 FET、该 FET 与功率 FET 一同传播以关闭其栅极。 这种情况的某些变化可能会对您的情况有所帮助、由于引入的传播延迟、这种确切的电路可能不适用。 如果短路、则不需要增加传播延迟。 M42在初始开关期间导通可能会避免某些延迟。