This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200难以实现学习周期

Guru**** 2556250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681887/bq27541-v200-difficulty-in-achieving-a-learning-cycle

主题中讨论的其他器件:bq27541BQEVSW

早上好

我想知道如何在使用 bq275441-V200使用 bq 评估软件更新固件之前保存数据闪存?

提前谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milla、
    您能否对问题进行重新措辞? 我不理解您对 bq275441-V200的引用。 这是拼写错误吗?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David,实际上我解决了这个问题,现在我看看如何在文件头中更改固件版本并将设备设置为 ROM 模式,
    我想从 bq27541 v 200传递到 bq27541 G
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 bq27541 V200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milla、
    您可以发送命令0x0f00以将器件置于 ROM、编程中、然后通过发送命令08将器件恢复为固件模式
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    我可以通过何种方式发送此命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Milla

    e2e.ti.com/.../0564.bq500110_5F00_updating-firrmware-with-the-bqevsw.pdf

    随附的文档提供了一些命令发送的示例。 尽管这是针对 smbus 器件的、但命令与 i2c 类似、但我的是小端字节序格式;即、如果前者不起作用、请尝试0x000f。 当处于 ROM 模式时、您将在 bqevsw 工具的底部看到一个指示无通信的错误。 这意味着您处于 ROM 模式。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Onyx
    Thaks,我的软件不包含 send SBS 命令?

    PS;AM 使用 i2c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它有一个 i2c pro 窗口。 发送000f、如图所示。 完成编程后、单击执行按钮。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又来了

    我可以在您发送给我的照片中写08之后的什么地方?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行程序按钮发送命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我遇到通信错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好
    我这样做了、但遇到了通信错误、因此无法继续执行更新程序!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、出现通信错误意味着您处于 ROM 模式。 继续操作、开始对固件进行编程。 它应该起作用。 如果它没有发送 bqEVSW 窗口的屏幕截图、其中显示了编程并准确描述了您尝试执行的操作、即您所遵循的步骤

    谢谢
    Onyx