This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:设计注意事项:不使用电解电容器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674631/lmz30606-design-considerations-without-electrolytic-capacitors

器件型号:LMZ30606

团队、  

我的客户希望在不使用任何电解电容器、仅使用陶瓷电容器的情况下运行 LMZ30606。

目标是实现 LMZ30606的输入滤波器、可能是串联阻尼 LC 滤波器。 下面是一些设计问题、如果能提供帮助、我将不胜感激。

您能否提供有关 LMZ30606输入阻抗要求的任何信息?

如果使用合适的匹配滤波器、输入端是否不再需要聚合物钽电容器?

TI 是否建议在不使用聚合物钽输出电容器的情况下以1.0V 电压运行 LMZ30606? 相反、该设计将提供100至200uF 的陶瓷电容器。

输出电容器要求是否只是为了实现所需的纹波电压? 或者、出于稳定性原因、LMZ30606是否需要电解电容器(具有明显的 ESR)?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    要回答您的问题:
    1. LMZ30606模块所需的最小外部输入电容为47uF 陶瓷电容。
    2.我假设您将滤波器用于 EMI 目的。 适当抑制输入噪声的合适 LC 滤波器可以替代极化电容器。
    3.我认为您可能是指数据表的图19。 是的、您可以改用100-200uF 陶瓷电容器。 请注意、在第8.2.3节中、如果应用的环境温度低于0°C、则建议使用聚合物钽大容量电容器。
    表5中的输出电容要求是针对瞬态响应。 建议在更改输出电容器后执行波特图分析、以确保系统稳定性。

    此致、
    Jimmy