This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:为什么输出为0v

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702136/tps53355-why-the-output-is-0v

器件型号:TPS53355

你(们)好。

我们有多个板、 上面有 TPS53355。 除了一个电路板外、该器件在所有电路板上都能正常工作。 我想知道您能不能帮助我解决这个问题。 下面是原理图:

EN 为4V、输入为12v、vreg 和 vbst 为5V。 输出为0v。 当通过在 JP19上放置跳线来禁用器件时、vreg 会降至0v。

在此主板上,12伏 ATX 可能会不稳定一段时间。 如果它导致器件死机、我想知道是否有方法来确认这一点?

谢谢、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 SW 上显示波形? (LLx)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    以下是3个时间刻度的波形:

    谢谢、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    看起来电路是在尝试启动然后关闭。 您能否检查它是否受电流限制? 此行为是否会定期重复? 或者它是否仅尝试启动一次? 此外、SW 节点上的过冲量异常大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、没错。 如第一个波形所示、这会定期发生 T~40ms。
    我们有187k 的 RTrip、它将过流限制设置为大约30A。 我们在其他电路板上使用相同的值、它们工作正常。 我测量了该电阻器以进行确认。
    此外、我禁用该电源轨并使用外部3.3V 电源来检查电路板的其他部分。 这也很好。
    此部件损坏的可能性有多大? 您是否建议更换它?

    谢谢、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    如果这是唯一存在此问题的电路板、我将继续更换 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、

    更换 IC 是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尚未完成。 我将向您介绍最新情况。