This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A /仅使用 POSCAP 作为输出电容

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674449/bq25703a-bq25703a-use-only-poscap-as-output-capacitor

器件型号:BQ25703A

您好!

如数据表中所述、我们知道陶瓷电容器具有直流偏置效应、因此客户考虑仅使用 POSCAP 作为输出电容器、以减小元件总面积。

  1. 那么、您能否建议仅将 POSCAP 用作输出电容器? 主要问题是环路稳定性。
  2. 在仅使用陶瓷电容器的情况下、建议至少放置6个10uF 的电容器、那么47uF 的 POSCAP 是否足以实现稳定运行?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、陶瓷电容尺寸小(寄生电感小)、ESR 低、可降低 EMI 噪声和纹波电流的功率损耗。 因此、我不建议仅将 POSCAP 用作输出电容器。
    2、47uF POSCAP 应该运行稳定。 但是、POSCAP 最大 IRMS 值是多少?