This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:连接交流适配器时、SW 引脚上是否需要肖特基二极管?

Guru**** 2537630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702393/bq24171-does-a-schottky-diode-on-sw-pin-need-in-case-of-connecting-ac-adapter

器件型号:BQ24171

在数据表中、SW 引脚上有一个肖特基二极管(第25、28、29页、第30页除外)、尤其是在连接交流适配器的情况下。

但是、该器件是具有集成高/低侧 MOSFET 的同步开关模式充电器。

此器件是否需要 SW 引脚上的此肖特基二极管? 如果是、您能告诉我原因吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     添加了带有标记的典型应用原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    肖特基二极管有助于内部 FET 的反向恢复、从而使电感器在开关下降沿期间的续流电流不会流经低侧 FET 的体二极管、而是通过肖特基二极管(正向导电电压低于内部 FET)、 由于内部 FET 的反向恢复时间较慢、因此可最大限度地降低损耗。

    如果您使用的充电电流高于大约1A、则有必要。 我建议您在布局中为肖特基二极管留出空间、以备以后需要。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的快速回复。 我知道肖特基二极管有助于电感器中的续流电流。

    但是、通常 TI 的同步降压直流/直流转换器不需要在低侧 FET 上使用此肖特基二极管。

    电池充电器和直流/直流转换器之间是否存在任何差异?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个 IC 的裸片不同。 它们对内部 FET 使用不同的设计。

    此致、
    Steven