This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:RSOC = 0%、但电池组电压为3266mV、高于电池温度电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684045/bq27750-the-rsoc-0-but-the-pack-voltage-is-3266mv-higher-than-cell-temvoltage

器件型号:BQ27750

大家好、TI 人、

随附日志数据和 gg filese2e.ti.com/.../gg.xlsx

我对。电池使用 BQ27750,chem id 1783、容量为7600mAh、设置电池术语电压= 3250mV

我发现了一个问题:

当进入学习周期时、充电电流为0.5C,放电为0.2C/0.5C/1.5C/2.5C。

1;RSOC = 0%、但电池组电压为 3266mV、当 充电器电流为0.2C 时高于电池温度电压。

2;RSOC = 0%、但 电池组电压为 3280mV、当     充电器电流为0.5C 时高于电池温度电压。

3;RSOC = 0%、但 电池组电压为 3280mV、当     充电器电流为1.5C 时高于电池温度电压

4;RSOC = 0%、但电池组电压为 3279mV、当    充电器电流为2.5C 时高于电池温度电压。

我的问题是 、RSOC = 0%、电池组电压始终高于 电池端点电压= 3250mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是因为您的负载模式设置为恒定功率。 将负载模式设置为恒定电流、然后重试。 此外、您能否验证您是否成功完成了学习周期。 您如何确定您的化学 ID?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好黄,

    我想您应该提到的是、电池在4放电过程后放松了5小时。 这对于电池电压增加一点很有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andonis、
    电芯放松至更高电压与他所面临的问题无关。 他在达到终止电压之前看到电量监测计报告为0%。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我明白了。 但是、在电池放松5小时后测量的电压较高、这会产生什么影响吗?

    谢谢
    Andonis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    否、它与此问题无关。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 onyx:

    谢谢!  

    我设置 负载选择= 1、负载模式= 1。  

    我 确保学习周期成功,因为 更新状态从06更改为0E,CHEM ID 由 GPC。计算

     我的问题 是当放电。时、监测计在达到终止电压之前报告0%

    通常情况下、当  放电。时、监测计报告0%的电池组电压应低于终止电压

    你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ke
    我提到过、由于您正在执行恒定电流放电、因此将负载模式更改为0。

    谢谢
    Onyx