This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:最大 功率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC256301, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702775/ucc28780-max-wattage

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC27712UCC256301PMP

大家好、

我无法了解 该 IC 的 MOSFET 栅极驱动能力。

对于150W 的工作功率、是否无需使用栅极驱动器来实现正常的 Si MOSFET 驱动?

仅 GaN 和 SiC 可在不使用150W 栅极驱动器的情况下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroshi:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    我建议您使用 UCC27712作为栅极驱动器。
    以下是参考设计:
    www.ti.com/.../pmp40328

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin San、

    谢谢。 但效率不高。

    UCC256301+ LMG3410 x2正在我的办公桌旁工作。 非常好的 SW 节点波形。

    为什么不让 UCC28780 +LMG3410x2  成为世界首款1kW 反激式器件?