This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:MOSFET 在连接充电器后烧坏

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, CSD19536KTT, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673908/bq76940-mosfets-burnt-after-connecting-charger

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1CSD19536KTT

根据 EVM 的用户指南、我制造了一个 BMS、将 BQ76940用作 AFE、BQ78350-R1和配套控制器。 对于5A 的小放电电流、该系统工作了一周。 然后、当 MOSFET 关闭时、我连接了一个9A 充电器。 然后、充电侧的 MOSFET 被烧断(源极和漏极始终导通)。 更换 MOSFET 和 ESD 抑制器二极管后、系统一段时间内工作正常、现在 AFE 仅读取前5节电池。 它是一个13秒的电池组、但只有5个正在采样。  

MOSFET - CSD19536KTT

ESD 抑制器- SMCJ75A

钳位二极管- SMBJ30A-13-F

AFE - BQ7694001DBT

我有一项紧迫的要求,我是否可以使用 BQ76940EVM 为总共4个 MOSFET 提供100A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、
    通常不会燃烧电荷 FET。 对于应用中的 FET、充电 FET 应由 RDS 保持关断。 正是该电阻通常会关断并关断 FET。 您可以调整1M R9的值以更有效地保持栅极、当打开时、栅极将消耗更多电流。 您可能需要查看您的电路拓扑、以查看是否存在导致 FET 损坏的其他问题、例如、请确保等效的 EVM Q5正常工作、 否则、充电功率 FET 的栅极不能变为低电平、FET 可能过热。
    如果只有较低的5节电池报告电压、则可能是 bq78350-R1 AFE_Cell_Map 的配置问题、但这不会意外更改。 bq76940顶部电池组上的 XREADY 故障也会导致中间和顶部电池组中缺少电压。 监测计可能正忙于尝试清除该故障。 检查顶部电池组 CAP3的电源连接、并确保热敏电阻或电阻连接到 TS3。
    EVM 不是针对100A 设计的。 如果您使用 FET 从 EVM 连接到另一个电路板、那么驱动能力可能会受到距离的影响。 另请查看 EVM 的条款和条件、EVM 是为评估而设计的、而不是作为产品或产品的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与、AFE 会检测所有电池、但 AFE_Cell_Map 中的电池10的读数为4.024V、而实际电压仅为3.593V。
    我已经检查过二极管、它们都很好。

    还有什么可能出错的呢?

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当我在 bq76940评估软件中通过 I2C 进行检查时、DEV_XD 寄存器也会置位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如上图所示、系统正在检测充电电流。 并且 FET 也不响应命令。 请帮助。 在之前的 MOSFET 烧坏后、我已经焊接了 SQM120N10-3M8 MOSFET。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、
    您似乎已经修复了 XREADY 问题、因为您现在有13个电池电压。 电池9 (VC10-VC9)上的奇数电压似乎表示 VC10X 电源引脚上存在电源问题。 有些问题可能是 XREADY 的原因。 检查引脚是否焊接到电路板上。 漏电阻器似乎更有可能通过二极管拉低电压来消耗电源电流。
    FET_EN 命令是一个切换命令。 如果您再次发送它、它将再次关闭。 由于 FET 在运行状态下处于关闭状态、但没有 XCHG 或 XDSG、因此日志面板中显示的 FET_EN 似乎必须已禁用 FET。 向下看位寄存器区域、找到制造状态、应在此处设置 FET_EN 以启用 FET。
    FET 损坏的可能性更大、这是由于某些模拟信号造成的。 检查组件安装和焊料是否正确。 如果您有 EVM 比较信号。 如前所述、检查并考虑 RGS 电阻器的大小。 您可以先使用低电流进行测试、以确认在使用满负载电流之前进行切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 即使 FET 未导通、系统也会检测到充电电流。 电池组未连接任何部件。FET 不响应切换命令。 因此、我断开了 BMS、以便进一步诊断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、
    诊断是一个好主意。
    没有任何电流的电流可能是 SRP 或 SRN 引脚的电压泄漏或一些接地偏移。 可能是 bq76940损坏或 bq78350-R1中存储的校准值不正确。
    如上所述、FET 中的意外充电电流或充电 FET 损坏似乎是充电 FET 栅极的电压泄漏、或者如果 PACK-低于 GND、则可能会导致某些泄漏或 GND 电阻。
    您可以检查 bq76940 VSS 和相关 GND 是否连接到电池负极。