This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:bq78350-R2 Dataflash 地址更改

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQSTUDIO, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681220/bq78350-r2-device-fw-bq78350-r2-dataflash-address-change

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQ78350BQSTUDIOBQ76940

是否在 bq78350-R1和 bq78350-R2之间更改了数据闪存寄存器地址?

我有一个微控制器连接到 bq78350/bq76940芯片组、bq78350上具有 R2固件。 在启动期间、微控制器检查 AFE 电池映射等是否仍然符合预期。 当我在 Battery Management Studio 中更改 AFE 单元映射并记录 SMBus 通信时、我看到 bqStudio 读取/写入从地址0x44A0开始的32字节数据块。 我可以看到位于响应数据字节14和15 (地址0x44AE)的 AFE 单元映射。 但是、bq78350技术参考指出 AFE 电池映射位于地址0x44AC。

当我在 R1固件上重复相同的过程时、AFE 电池映射位于响应字节12和13 (地址0x44AC)中、根据技术参考计算得出。

我在 R2附录中没有看到地址更改或 SMBus 通信更改。 地址中的偏移来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、
    是的、R2的偏移可能已更改、但 TRM 附录中忽略了这些偏移。 在 bqStudio 中、您可以通过选择菜单项 Window/Preferences/All Global Settings 并在 Apply 或 OK 之前选择"Show Advanced Views"按钮来查看物理地址、如技术参考手册的表19-1所示。 这将在数据存储器窗口中显示物理地址。 要下载文件、请在 Window/Preferences/Data Memory 项目中、选择"Export All Columns"按钮和"OK"。 当您导出 gg.csv 文件时、它将有一个偏移列、将其添加到0x4000以获取物理地址。