This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:环路增益和相位问题-稳定性差

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684077/lm5175-loop-gain-and-phase-problems---poor-stability

器件型号:LM5175

我已经为 LM5175设计了一个用于 VIN 10-35/VOUT 16.5V-10A 应用的测试电路。 我参考 了评估设计 WebBench、当然还有开始使用的数据表。 电路运行、但不稳定。 我可以在大约5A 的稳定状态下运行它、但随着我增大电流、它会失去控制。 VIN 的变化也会干扰稳定性。  

我检查了环路增益/相位、发现增益在700hz 左右通过0dB、相位裕度非常低-大约15-20度。 我从数据表计算出的斜率和 COMP 值开始、然后进行调整/测量、以查看我是否可以通过实验将其推向更好的方向。  

我在 VIN=14V 和 VIN=22V、Iout=1至3A 的条件下测得。  

从原理图上讲、它与 EVM 板几乎相同、布局也非常相似。 我已经查看了几天的原理图和布局、寻找简单 的错误、但尚未发现任何看起来会对环路增益/相位/稳定性造成问题的东西。 由于我在调整 斜率和 COMP 后没有看到很大的变化-我猜我可能还有其他一些影响因素。  


不确定下一步要去哪里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    请将您的设计参数放在 LM5175 快速入门计算器中。 这将有助于检查交叉频率和相位裕度。

    如果您可以发布原理图、让我提供更多建议。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该计算器非常有用! 谢谢你。  

    我根据计算器进行了一些调整、看起来方向很好。 它在8A 负载下变得不稳定-然后电路完全停止工作。 它似乎是控制器本身、但我再也没有尝试了。 Vcc 引脚不再开发7.5V 电压。 直到它停止工作、交叉 频率越来越接近预期值、相位裕度仍然不够-与计算得出的波特图不匹配。  

    我从 DigiKey 订购了更多的 LM5175、但很显然、必须等待几天才能重试。