This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:ILED 根据输入进行更改

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702960/tps92515-iled-is-changed-depending-on-input

器件型号:TPS92515

你(们)好

在使用 TPS92515的客户设计中,假定输入电压:10V 至30V,ILED:350mA。

但是、当 Vin 为高电平时、ILED 会发生变化。

当输入电压大约为12V - 18V 时、ILED 将是您的设计初衷。

您能看到电路上由 Vin 使 ILED 增大引起的任何问题吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设输出有一个 LED、我将使用3V 进行计算。

    TOFF 大约为1.37us。 如果输入电压为25.6V、则 Ton 为181nS。 最短导通时间典型值为195nS。 一旦达到该限值、电流将增大。

    需要降低开关频率、限制输入电压或增加输出电压。

    此致、