This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:充电时 CHG LED 始终熄灭

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702304/bq24090-the-chg-led-is-always-off-when-charging

器件型号:BQ24090

尊敬的所有人:

我使用 BQ24090为锂电池充电、sch 为 e2e.ti.com/.../BQ24090-SCH.zip

当电池 充电至3.9V、拉出 并插入适配器多次时、我发现 BQ24090 CHG LED 始终关闭、输入电流在150mA 至170mA 之间跳跃。查看 BQ24090数据表、未找到此状态的说明、请告诉我导致此情况的原因?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我查看了原理图、一切看起来都正常。

    当您看到150mA 至170mA 时、OUT 引脚上的电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill:

    BQ24090 OUT 引脚  通过0.3 Ω 导线连接到 B+、如果 阻抗太大、是否会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    OUT 引脚和电池之间的电阻可能会导致问题。 在 OUT 引脚上感测电池电压、电阻将在充电期间导致此电压出现误差。