您好!
我在设计中集成了一些基于 WEBENCH 设计配置的 TPS53319。
我的系统实际上具有由振铃振荡引起的高频噪声的特征。
我在输入和输出节点上测量了这些 HF 尖峰。
该噪声实际上影响了一些 LVDS 信号、并使我的系统发生故障。
在这里、您可以看到该噪声影响了时钟节点。
该尖峰用作共模噪声、但其振幅会使每个单端信号从其1.8V 电压轨中输出。
是否有任何方法可以减少该尖峰?
我尝试了与 Cboost 串联的缓冲器网络和电阻器、但我没有实际结果。
谢谢、
Ranieri A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在设计中集成了一些基于 WEBENCH 设计配置的 TPS53319。
我的系统实际上具有由振铃振荡引起的高频噪声的特征。
我在输入和输出节点上测量了这些 HF 尖峰。
该噪声实际上影响了一些 LVDS 信号、并使我的系统发生故障。
在这里、您可以看到该噪声影响了时钟节点。
该尖峰用作共模噪声、但其振幅会使每个单端信号从其1.8V 电压轨中输出。
是否有任何方法可以减少该尖峰?
我尝试了与 Cboost 串联的缓冲器网络和电阻器、但我没有实际结果。
谢谢、
Ranieri A.
我看不到布局或原理图有任何问题。 您将始终在输入和输出上获得一些开关噪声。 以下是您可以尝试已完成的两项开关的一些操作:
电阻器与自举电容器串联。 我不知道您尝试了什么值、但通常2欧姆至10欧姆有效。
2. 从 SW 到 GND 的 RC 缓冲器。 我将随附一份文档、以帮助您进行优化。
您 还可以将 HF 旁路电容器并联添加到输入和输出0.1uF、0.01uF、0.001uF 等。 其中每一个都将在频率越来越高时具有最小阻抗。 您的振铃看起来大约为250MHz。 因此、我预计1000pF 将是最有效的。
4. 如果所有其它故障都发生、您可能需要考虑更广泛的滤波、例如铁氧体磁珠或附加 LC 级。
e2e.ti.com/.../4810.RC-Snubber.pdf
请告诉我这是否有任何帮助。
您好!
现在我没有解决这个问题。
现在、我有一些您建议我不能应用于此设计的要点:
第二级滤波器
系列铁氧体磁珠
我的输入和输出中都没有串联路径、因此我可以自由地应用该解决方案。
对于重新设计、我想了解这些方法是否有用、您能否确认使用 TPS53319 EVM 时、我能够生成振铃以测试其中的几种解决方案? 有必要这样做,才能确信重新设计将会有效。
另一方面、在我的设计中、我可以尝试一下
缓冲器
RC 升压
电容器
接下来、我会尝试使用它们、但现在我没有可用于测试的板。
如果没有这项工作,我会与其他发展合作中心重新设计这个系统,希望能在这方面有所帮助。
总之、我将跟踪结果并等待您对 EVM 的反馈。
此致、