This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:向禁用的稳压器的输出端施加外部电压是否安全?

Guru**** 2751855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684524/tps74801-is-it-safe-to-apply-an-external-voltage-to-the-output-of-a-disabled-regulator

器件型号:TPS74801

我使用 TPS74801 (DRC 封装)生成1.15V 电压、IN 引脚为1.6V、BIAS 引脚为3.3V。  我需要将外部1.1V 电源连接到稳压器的输出网络进行测试。  如果不是针对散热焊盘、我会从电路板上移除稳压器(无法从内部移除器件)。  禁用器件(接地 EN 引脚)然后连接外部电源(所有其他稳压器输入仍处于活动状态)是否安全、或者这是否会损坏稳压器?  数据表中的任何内容似乎都不能解决此问题。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    在为电路提供1.1V 外部电源时、为什么不通过跳线断开 TPS74801的输出?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    当器件运行时、输出电压为1.15V;在1.15V 输出电压下施加1.1V 电压不应损坏器件。 但是、当器件被禁用时、在输出端施加1V 外部源可能会产生反向电流路径。 根据数据表、该器件没有反向电流保护。 该器件未在禁用 Vout 且 Vout 处有1V 电源的情况下进行测试或验证。 器件可能会因反向电流而损坏。 我建议您在 Vout 上具有1V 源时尝试断开 Vout。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    感谢您确认我怀疑对禁用稳压器的输出施加电压会损坏稳压器。 我必须以另一种方式来进行此测试。 再次感谢。

    Greg