This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:变压器选择

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702380/ucc28740-transformer-selection

器件型号:UCC28740

我是否可以对5V、5A 输出、5V、2A 输出、3.3V、5A 输出和3.3V、2A 输出使用同一个变压器? 如果是、请告诉我变压器零件号 及其设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我建议您使用 Webench 来找到合适的变压器设计。
    www.ti.com/.../UCC28740
    在页面右侧、您可以设计输入和输出条件以优化变压器设计。

    此致
    Kevin