This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要合适的 EVM 板

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696180/need-a-suitable-evm-board

主题中讨论的其他器件:PMP11064

你(们)好。

 

我已经回到了大功率设计。

我的系统包含三相、380V、50Hz 交流输入、二级浪涌保护器、辅助 TR (单相、380V/220V、300VA)、相位变压器(3ph、380V/12v、0v、12v、100VA)和主变压器(3ph、380V/9V、18V、800VA)、

SCR (1600V、50A)电桥、直流电抗器(直流20V、20A)。 整流器输出应为直流20V 20A。

 

我请求的 EVM 应该是、

 

1. ptr 次级绕组 相位、幅值和额定值控制器。

2. Mtrs 次级保险丝(690V、32A) 感测  

3. SCR 开关控制器。

4.50mlV、30A 分流检测、

5. GPS 通信,

6. RSM  

7.局域网

8.显示...等等

 

 

推荐给我一个。

您还可以将此帖子转移到合适的论坛。

 

此致

Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、  

    这与您上周提出的问题相同: https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/694811 ,并被告知我们没有这样的电源设计。  我建议您从380VAC 输入开始将此设计分解为单独的模块,您可以查看一些参考设计,如 http://www.ti.com/tool/PMP10416  。 然后,使用电源参考设计 :http://www.ti.com/power-management/reference-designs.html 和/或 Webench 设计电源子系统的其余模块。  

    我不清楚的是您对 RSM、LAN 和 GPS 的引用、因此这似乎不仅仅是一种电源设计。  我建议您整理一个系统方框图、然后独立研究每个方框/子系统。   

    您也可以考虑联系我们的第三方设计服务之一: http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/searchcatalog.tsp 。   

    此致、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伦纳德爵士:

     

    非常感谢您在这篇帖子中的回复。 很抱歉将其发布到其他地方。

    我在其他工作上太忙了。

    您的折射设计看起来很酷、但我需要 更好的控制设计。

    此电源系统在本地与测试站连接、也在较远的位置。 系统应 使用 LAN 设备执行(可能用于数据网络)。 显示屏应用于电压、电流、时间、设置等

     

    最后一个问题,我犯了错。 它应该是 RMC。 该系统应在数千英里之外进行监控。 远程控制监控 服务是必需的。  

     

    为了简单起见、我添加一个控制图、以防详细修改。 这是较旧的版本。


     

     

    在这个初始阶段、我担心数据协议。 但是、我对该 I/O 板的理解应该是、在 PC 上遵循 RS-232。

    设计需要更智能。 保持联系。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、  

     感谢您提供方框图中的其他信息。  如前所述、由于 TI 没有符合您要求的评估或参考设计、因此您必须对每个主要功能进行一些额外的研究。  例如、MCU 可能是 MSP430、并且有许多具有该 uC 的参考设计。   您还想了解远程显示器-您提到了 LAN、那么这是硬接线电缆、还是使用无线网络?  无论采用哪种方法、都有适用于这两种方法的参考设计。

    由于您说过该方框图适用于较旧的设计、因此想知道您是否要升级设计和/或替换所有现有安装、以及您将在完全生产中构建多少个?  

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、由于 TI 没有符合您要求的评估或参考设计、因此您必须对每个主要功能进行一些额外的研究


    是的、我同意您的意见。 此时、我想使用过零检测电路来实现同步。 实际上、我发布的图表是主要概念。 稍后 、我将尝试使用点火角控制电路和栅极驱动器。 让我们在 TI MCU 或 DSP 中调整这2个函数。 我认为此设计需要使用少量 MCU。

    看一下分类、您不同意这个图表?


    例如、MCU 可能是 MSP430、并且有许多具有该 uC 的参考设计。  

    您不同意此申请、让我们找到更适合 SCR 的申请。


     

     您是否会使用无线网络?  

    不确定、可能是以太网。

     

    您将在完全生产中构建多少个?  


    这取决于 我们开发此设计的完美程度

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我将邀请一位高功率专家来指导这部分设计。  解决后 、我们可以转到设计的其他部分。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否找到了某人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我通读了 E2E 主题、我不清楚您正在寻找的电源要求。 请告知:

    输入电压
    输出电压
    隔离要求
    负载电流
    效率目标

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压- 三相、380V、50Hz


    输出电压- 直流20V


    隔离要求-是


    负载电流- 20A 直流(取决于您的负载)


    100% 满载时的效率目标为72%至77%。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有采用380VAC 三相输入的大功率设计。 我拥有的最接近的设计是 PMP11064、它是一个单相输入、20V/20A 输出电源。 此设计包括 PFC 电路、后跟 LLC 隔离式直流/直流。

    不清楚您的系统是否需要具有三相输入的 PFC。 如果没有、您可以校正三个相位并从那里运行隔离式直流/直流。

    谢谢、
    Ryan