This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:θJA <θJc (顶部)

Guru**** 2811815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684116/tps54560-ja-jc-top

器件型号:TPS54560

大家好、

客户希望与我们再次核实 该器件的 θJA 42/W <θJc (顶部) 45.8W。

 θJA 他们过去的经验、T Ü V 应该是最大的。 是否有专家可以就此发表评论?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着结至外壳顶部的热阻大于从 junion 到环境的组合热阻。

    您可以看到 θJc (btm)远低于 θJc (top)。

    θJA 表示如果功率耗散为1W、则结温与环境温度的差值为42C。 θJA 包括结至环境的所有热耗散路径。 从结点到外壳底部到电路板到环境的路径与从结点到外壳顶部到环境的路径平行。 正如电流往往会通过最小电阻路径一样、大多数热量将通过更简单的路径、即通过外壳底部、因为该封装具有散热焊盘。 只有极少量的热量会通过外壳顶部散发。

    θJc (顶部)假设所有1W 的热量都会通过外壳顶部消散、则结至外壳顶部的温差将为45.8C。

    希望这对您有所帮助。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常乐于助人、很清楚、非常感谢、Yang。